This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:温度稳定性、温度稳定性、长期稳定性

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916841/lm1117-temperature-stability-temperature-stability-long-term-stability

器件型号:LM1117

大家好、

你好。

我的客户正在使用 LM1117IDT-5.0、并希望 澄清温度方面的最坏情况 Vout 性能。 查看第8页的第7.6节。 在-40C 至+125C 的温度范围内、额定 Vout 为4.8V 至5.2V。  第9页、温度稳定性规定为0.5%、长期稳定性规定为0.3%。  在第10页、图6在-50C 至+150C 范围内、典型温度稳定性可能为+/- 0.25%。   

您能否与我们分享温度 稳定性被指定为0.5%、长期稳定性被指定为0.3%的正确解释?  是这样吗? 这是不是不是排除在输出电压下指定的4.8V 至5.2V 范围内、还是包括在该范围内?

提前感谢。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    如图6所示、温度稳定性显示了在控制其他条件时输出如何随温度变化。 长期稳定性是指输出随时间的变化、所有其他参数均受控。  

    LDO 的精度主要取决于内部基准的精度、输出选项之间的差异确实是基准的不同增益。 数据表未指定误差百分比的输出选项适用于哪种情况。 保守地说、我会在基准电压上使用稳定漂移数、即1.25V、如果您有更高的输出选项、我会考虑将增益相乘并重新计算稳定性百分比数。  

    明白了吗?  

    此致、  
    Jason Song