This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:电池充电状态

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915357/bq25611d-battery-charge-status

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ24133

有哪些有关电池充电状态的信息?

当由辅助器件供电时、是否有任何信息可用于确定是否有电池

a)已充满电?

b)缺失?

 连接适配器电源时、是否有方法强制系统由电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG08[4:3]

    充电状态:

    00–未充电01–预充电或涓流充电(< VBATLOWV) 10–快速充电11–充电终止

    该器件没有电池检测功能。

    2.是的。 请参阅存在适配器的9.3.3.6 HIZ 模式。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A)您能否推荐具有电池检测功能或电池检测方法的器件?

    b) PMID 输出的额定电流是多少?

    我正在为单节锂铁电池充电

    我有1A 适配器、系统电源为700mA

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a)请检查

    B)  BQ24133上没有 PMID 引脚。 对于 BQ25611D、在充电模式下、PMID 电流 受输入电流限制 IINLIM 的限制。

    谢谢、

    宁。