This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Pres 引脚霍尔效应传感器和直流/直流

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, BQ40Z80, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916933/bq40z80-pres-pin-hall-effect-sensor-and-dc-dc

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:DRV5032LMZM23601

您好!

我们使用霍尔效应传感器(DRV5032FBDBZT) 来检测电池是否已插入系统。

是否可以将传感器的输出端连接到 PRES 引脚?
DRV5032的 Vcc 到内部 LDO、从 BQ40Z80获取1、8V 电压?
如果是、哪个输出为1.8V?

我们还 为 MCU、蓝牙和某些 LED 使用 DC-DC 3、3V (LMZM23601)。
现在、我要通过 BQ40z80控制从直流/直流转换器启用。

BQ40z80 (Aktiv)-> EN 打开
BQ40z80 (睡眠)-> EN 打开
BQ40z80 (发货)-> EN 关闭

您可以帮助我配置输出引脚以控制 LMZM23601吗?
我应该使用哪个输出以及如何配置它?

非常感谢!
Thomas



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不确定霍尔效应传感器的功能、但如果它能够将 PRES 引脚驱动为低电平以指示存在电池、它应该可以工作。

    bq40z80具有内部 LDO、无法从外部访问、它是一款电流极低的稳压器。

    要为您的应用配置 GPIO 引脚之一、您需要遵循 TRM :https://www.ti.com/lit/ug/sluubt5b/sluubt5b.pdf?ts=1592939043651&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z80中第13.2节中的步骤

    本节介绍了设置 GPIO 引脚的示例。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢您的回答。

    请访问 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z80.pdf?ts=1592943625994上的数据表第4页(编号17)

    Pres:连接到主机以检测可拆卸电池组的 Put 中存在的系统。 请勿上拉该引脚。
    如果电池未插入系统、霍尔传感器的 PRES 引脚上有3、3V 电压。 这是否正常?

    对于 GPIO 引脚的配置、您建议我使用哪一位来显示活动/睡眠/运输状态?

    在激活和休眠状态下、GPIO 应为高电平
    运输时、GPIO 应该为低电平

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、如果它将其驱动为高电平、这可能是一个问题、您可能需要其他电路来阻止该电压。

    实际上、我不确定 GPIO 引脚是否在睡眠模式下保持有效、让我检查一下并告知您。 我认为它们是、但我要仔细检查、您应该能够使用运行状态 A 中的 SLEEP 位来确定您处于哪种模式。

    此致、

    Wyatt Keller