This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:开关频率与最小导通时间间的关系

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916589/tps548a29-switching-frequency-vs-min-on-time

器件型号:TPS548A29

大家好、团队、

我知道 DCAP 3控制会在超出最小导通时间限制时调整开关频率、以保持输出电压稳定。 我的问题是:建议这样做吗? 还是应避免在接近最短导通时间的情况下运行?

具体而言、我的客户希望以800kHz 的频率运行13Vin/.75Vout 电压轨。 我的数学计算表明、这些条件下的最大 FSW 为.75/13*1/(85ns)= 680kHz。 将开关频率设置为800kHz 并使其实际运行在~680kHz、同时受最短导通时间限制、是否存在任何问题?  

数据表似乎具有800kHz 设置点的效率曲线、输出电压为12V/0.6Vout、这违反了最小导通时间要求、因此我认为这是可以的、但很想知道您的想法。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    85ns 是最 短导通时间、典型 的最小导通时间为~70ns。  

    在 DCAP3上、导通时间边界不会像固定频率控制那样跳过脉冲、但会延长关断时间以保持稳压状态。   

    此操作将导致开关频率低于预期。   

    下表列出了 VIN=12V 时的开关频率 与不同设置下的输出电压间的关系

    Iout=3A 600kHz 800kHz 1000kHz
    输出电压
    0.6. 510 612. 715)
    0.9. 550 69 796
    1.2. 573) 737. 898
    1.8 619 804. 99
    2.5. 626. 827 1025.
    3.3. 646 844 1050
    5.0 550 880 1098

    我认为可以在800kHz 设置下进行设计、但在设计 输出滤波器时需要小心、以实现更大的纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢快速响应、感谢您的确认。 我们将确保在设计输出滤波器时考虑较低的频率。

    此致、

    Michael