请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO、 EV2400
我有一个与上述问题类似的问题。 使用 EV2300、我在连接到目标之前打开 BQStudio、禁用自动刷新、然后连接。
寄存器扫描指示与 BQ40Z80的通信问题、监测计将无法通信。 如果我重复连接过程、直接执行
对于高级 SMB、写入字0F00进入 ROM 模式、0F00写入成功。 当我尝试对器件进行重新编程时、我会得到"不处于 ROM 模式"
错误消息。 重复连接过程、我尝试从 ManAcess 读取寄存器0002和0003、在这两种情况下、器件返回6301。 原因
所有高强度的用途都是用砖砌的,需要更换。 还有其他方法吗?