This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:不处于 ROM 模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916961/bq40z80-not-in-rom-mode

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

我有一个与上述问题类似的问题。 使用 EV2300、我在连接到目标之前打开 BQStudio、禁用自动刷新、然后连接。

寄存器扫描指示与 BQ40Z80的通信问题、监测计将无法通信。 如果我重复连接过程、直接执行

对于高级 SMB、写入字0F00进入 ROM 模式、0F00写入成功。 当我尝试对器件进行重新编程时、我会得到"不处于 ROM 模式"

错误消息。 重复连接过程、我尝试从 ManAcess 读取寄存器0002和0003、在这两种情况下、器件返回6301。 原因

所有高强度的用途都是用砖砌的,需要更换。 还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    由于 EV2300未更新、bq40z80是较新的器件、您可能需要升级到 EV2400以查看您的问题是否已解决。

    此致、

    Wyatt Keller