This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460EVM:LM61460无源器件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916953/lm61460evm-lm61460-passives

器件型号:LM61460EVM
主题中讨论的其他器件:LM61460

你(们)好。

我的团队和我正在构建一个利用 LM61460的电路板。 我们将 EVM 用作指南。
我有关于 LM61460 EVM 的一些问题:
请注意、我正在尝试在 此处最大限度地提高效率、并且很乐意添加其他组件来帮助实现这一点。
RINJ 的用途是什么? 如果我不打算对输出进行精确的电压感应、我是否需要这种方法?
是否可以将使能端直接连接到28V 输入? 是否最好使用100k 分辨率?
如何将 LED 连接到 PGOOD? 语言有点令人困惑? 我应该直接将 LED 连接到输出端吗?
Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很高兴再次听到您的声音。

    Rinj 用于在两端连接波德绘图仪注塑变压器的次级侧。 器件运行不需要该器件、而是在协助环路分析测试中提供了该器件。

    EN 可以承受数据表中指定的 VIN 高达 ABSMAX 的电压。

    为了实现最高效率(高负载时)、最大的挂钩会减少与输出电感器 DCR 相关的损耗和开关损耗。 这可以通过选择具有低 DCR 的电感器并设计具有低开关频率(即400kHz)的转换器来实现。  

    为了在低负载时实现高效率、选择 RFBT = 1M 的输出 FB 分压器有助于降低输入电流。

    PGOOD 是开漏输出。 当器件超出稳压范围时、可通过具有电流限制和适当偏置配置的 LED 来指示故障。