This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:长期漂移

Guru**** 2522140 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911179/tlv733p-q1-long-term-drift

器件型号:TLV733P-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5907

大家好、

我的客户希望估计输出精度的长期漂移为典型值10年。

您是否有数据来估算此类漂移(如加速度测试、应力测试结果等)?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会安泽-圣、

    虽然我们没有此器件的10年漂移数据、但数据表限制中有保护频带、可确保器件在器件的整个生命周期内保持在此范围内。

    我们的所有器件均通过 TI 的认证发布、 可在此处找到

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您对此问题的及时答复、抱歉我对此问题的回答很慢。
    根据以下主题、讨论了长期漂移 LP5907。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/713795

    我能否得出与 TLV733相同的结论?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    是的、该语句适用于所有 LDO。

    希望这能解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的评论。

    让我看看上面的讨论、只是为了确保。

    我们可以说 TLV733p-Q1可以在上述线程结束后的–40°C≤TJ≤150°C 条件下保持1.4%的直流输出精度10年吗?
    您能不能告诉我"器件寿命"的定义、以防万一? 我想确认它是否可以覆盖10年。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onaza-San、  

    您从上述主题得出的结论是正确的。 至于器件寿命、TI 官方声明为10至15年。 您可以在 此处看到完整的陈述。  

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    这只是我们的器件"周期"寿命政策解释、而不是"器件寿命"。

    我可以将 MTBF 视为器件寿命、还是存在与温度和时间相关的其他标准?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    以下关于"生命周期"的声明是 TI 所有产品的器件寿命的一般声明:

    是 MTBF 可用于估算器件寿命。

    但愿这对您有所帮助。