This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692:0.5V 时的压降电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915985/lp38692-dropout-voltage-at-0-5v

器件型号:LP38692

您好专家、

客户有两个问题:

 1.压降电压(Vdo)(典型值)(mV) 250测试条件是什么?

2.当输入 id 为5.5V 时、输出电压为5V、电流为0.5A、典型 和最大压降电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    向客户说明这一点的最佳方法是查看5V 时的最大 VDO、即800mV 和1A、如下所示:

    这表明、5V 输出电压的有效 RDSON 为0.8欧姆。 因此、500mA 的最坏情况是400mV。

    如果我误解了您的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们是否具有最小压差 vs. 5V 输出时的输出电流图?

    500mA 的最坏情况是400mV 压降电压、典型值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有5V 输出电压的图、但上面的分析适用于典型值。  这意味着电流为1A 时、450mV 时的典型 VDO 是450m Ω 的有效 RDSON。 在500mA 时、这将是典型的225mV VDO。  

    但愿这对您有所帮助。