This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:查看请求 LMZM33606与放大器;LMZM33603

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916489/lmzm33606-review-request-lmzm33606-lmzm33603

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:LMZM33603

大家好、

我们在设计中使用的两个器件 LMZM33606负载配置为14W @ 3.3V、 LMZM33603负载电流为2A @3.3V

请尽快审核并提供您的反馈。

此致、

selvakumar 的 e2e.ti.com/.../8284.TI.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    我已收到您的请求、并将在今天结束前提供原理图反馈。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    我能够查看您的原理图并发表一些意见、请参阅以下内容:

    • U1 (LMZM33603)
      1. 对于选择10V 的 UVLO、底部电阻应为20.5k。 在原理图中、底部电阻器当前为22.6k。 见 表7。 
      2. 在 PCB 布局期间、我建议将0.1uF 高频电容器放置在输入电容器之后、并尽可能靠近 VIN。
      3. 其他所有内容都遵循推荐的典型应用组件选择。
      4. 设计 PCB 布局时、请遵循 第10.1节中列出的建议布局指南
    • U2 (LMZM33606)
      1. 对于3.3V 输出、底部电阻应为22.6k。 目前、原理图显示23.2k。 请参阅 表1
      2. 与上述建议类似、请尽可能靠近 VIN 引脚的0.1uF 高频电容器。
      3. 其他所有内容都遵循推荐的典型应用组件选择。
      4. 对于 PCB 布局设计、请确保使用用于 DNC 的隔离焊盘和用于散热的 SW 下的小铜岛  
      5. 设计 PCB 布局时、请遵循 第10.1节中列出的建议布局指南

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的评论。

    对于 U1:我同意在 VIN 处添加电阻器和0.1uF 电容的变化

    针对 U2。 表7需要参考、而不是表1。 请确认。 仅13.7K、我们根据表使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selva、

    原理图中的13.7k (R189)电阻器适用于将 UVLO 设置为10V。  

    但是、您没有为3.3V 输出电压选择推荐的标准组件电阻器。 您的原理图显示 R182为23.2k、但要获得3.3V 输出、应遵循表1。

    此致、

    Jimmy