This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3961:LP3961EMP-2.5/NOPB 错误引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916636/lp3961-lp3961emp-2-5-nopb-error-pin

器件型号:LP3961

大家好、团队、

我的客户对错误引脚有疑问。
它们不使用错误引脚、因为不需要此功能。  在这种情况下、 "如果未使用此功能、则将 ERROR 引脚接地。" 产品说明书中提供了这些信息。
如果引脚未连接到 GND 并设置为悬空、LP3961可能会发生哪种异常行为?

您的建议将得到如此充分的采纳。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    当输出电压超出稳压范围时、ERROR 引脚被拉至低电平、当输出电压处于稳压范围时、此引脚为高阻抗。
    将此电压拉高或拉低可将引脚连接到具有相对较低阻抗的已知电压(电源或接地层)。  如果引脚保持悬空、则静态电荷或随机噪声可能会导致引脚悬空至数据表中高于或低于绝对最大值的值、这可能会损坏器件。  然而、这种风险很低、但我只能认为将这个引脚悬空是一个问题。

    谢谢、

    斯蒂芬