This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:PGND、AGND 分离问题。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916438/lmr33630-pgnd-agnd-split-question

器件型号:LMR33630

大家好、如果我使用多个 DCDC 转换器和 MCU、那么哪种方法是分离接地的正确方法?

例如、我将使用三个 LMR33630、每个 LMR33630为每个 MCU 供电。

LMR33630或任何其他 DCDC 转换器也各有 PGND 和 AGND。

如果我使用一个 DCDC 和一个 MCU、则我将 DCDC 的 AGND 与 MCU 的 AGND 相连、然后将整个 PGND 和 AGND 连接0欧姆。

但是、如果我使用多个器件、如果每个器件之间的距离太远、那么如何拆分 AGND?

分离每个 AGND 并将每个0Ohm 连接到 PGND 平面?

或者用窄线将放大器全部连接在一起、并且只使用0欧姆接至 PGND 层?

哪一个更好? 或者这是错误的吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议使用分离电源平面的做法。

    我的建议是采用4层 PCB 设计、建议按照 D/S 布局注意事项部分的说明、在安装电源转换器 IC 的元件层正下方的层中尽可能连续地放置接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall。

    您的意思是不拆分接地?

    但有些 MCU 在噪声条件下较弱。 MCU 能否与 DCDC 共享 GND 平面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seokmin、您好!

    您的意思是不拆分接地? 是的

    连续接地对于直流/直流转换器的低噪声至关重要。 您通常会看到数据表中的布局指南中推荐的建议。 请参阅 LMR33630中的布局指南(第11.1节)。

    考虑到 MCU 的工作电压通常高于1.8VDC、与高性能模拟信号链相比、SNR 不应太高。