This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我搜索具有以下规格的直流/直流转换器。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LMR36506, LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916269/i-search-dc-dc-converter-with-the-following-spec

主题中讨论的其他器件:LMR36503、 LMR36506、 LMR33610

我搜索具有以下规格的直流/直流转换器。

[所需的直流/直流规格]
输入:24V
输出:3.3V、200mA
绝对最大额定值:约50V
封装:SOT-23 (6)更好。 (选择其它封装没有问题。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要50V 的绝对电压、您需要从 BSR-WV 产品线(>30V)查看部件。 我要将其移至 BSR-WV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请找到产品文件夹 LMR36503和 LMR36506。

    除了符合汽车标准外、这些器件还应满足系统级要求。

    封装的应用。 LMR33610或 LM63625