This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:TPS7A52的原理图和 PCB 审核

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916546/tps7a52-schematic-and-pcb-review-for-tps7a52

器件型号:TPS7A52

尊敬的 TI:

我正在使用 TPS7A5201RPST 并 完成原理图和 PCB。 TPS7A52的输入电源为 VUSB、输出为4.95V。 请在下面查看并评论一下。 谢谢你。

下面是上述原理图的 PCB、从过孔到过孔的细蓝线显示了底层的轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    以上帖子中的图像现在显示在我的浏览器中、请参阅下面的图像。

    原理图

    PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!

    这种设计和布局看起来不错。
    请确保反馈引脚节点的相邻层具有低噪声。
    如果反馈引脚布线附近的 PCB 层中存在高 dV/dt 瞬态或开关噪声、则它可能会电容耦合到此节点并将噪声注入线性稳压器。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的评论和 评论。 FB 引脚的相邻层为接地、最好知道这一点。

    Brgds

    Manimaran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错的 Manimaran。  它看起来像一个强大的设计和布局。
    如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、

    斯蒂芬