This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170EVM-610-15V:BQ24170最小输入电压与稳压电压间的关系

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916130/bq24170evm-610-15v-bq24170-minimum-vin-versus-regulated-voltage

器件型号:BQ24170EVM-610-15V
主题中讨论的其他器件:TPS2121BQ24170

我已经测试了 BQ24170EVM。 用户指南指出、为了使转换器正常运行、Vin 应至少比稳压充电电压高1V。 我已经针对1S 和2S 充电应用对其进行了测试、并得出以下结果:
-对于1S、转换器仅在电压约为7V 时才开始工作、因此高于4.2V 充电电压的2.8V、但当它已经开始工作时、它实际上会在低于7V 时继续工作。
-对于发现类似行为的2S、转换器在8.4V 充电稳压电压下以 aroun 10V 开始工作。

问题是:您能否提供有关上升沿(转换器启动时的最小 Vin)和下降沿(转换器启动后停止运行时低于的电压)的准确信息;对于1S、2S 和3S 充电?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    您的设置是什么? 您是否具有系统负载、输入源是什么、输入源有哪些限制?

    此外、您能否在这两种情况下探测 PVCC、AVCC、SW 和 SRN 引脚? 具体而言、请注意转换器开始工作时的 PVCC 和 AVCC 电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的系统负载连接到 TPS2121 EVM 10欧姆电阻器。 我将使用我的实际系统负载对其进行测试。 输入源是2节锂电池、2Ah。 目的是通过该输入电池为另一个(电压较低)充电、同时为系统供电。

    A 我提到过、当电压处于输入电池的标称范围内(大约7V)时、作为 BQ24170输入的2S 电池使转换器能够以1S 配置工作。  

    我将通过使用约束系统进行测试来找到这些值、因为我猜测没有通用的答案。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    您能否获得上述引脚的波形、而不仅仅是直流值? 这对于了解器件的行为更有帮助。

    此外、您能否提供有关在转换器开启时如何进行测试的更多详细信息? 您说过、转换器在输入电池的标称范围7V 内工作、但不能在较低的输入范围内工作。 您是否对电池放电以测试较低的电压?

    您能否使用直流电源测试转换器的输入、并查看是否可以让转换器以更低的电压开启?

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。