This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1和 BQ78350比较

Guru**** 2606165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916837/bq78350-r1a-bq78350-r1-and-bq78350-comparison

器件型号:BQ78350-R1A

大家好、团队、

我对以下 e2e 帖子有后续问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/879900

是否准确描述了关断期间的稳健性问题是什么?

我的客户有以下后续问题。

建议将整个生产更改为 bq78350R1A、还是可以下载固件01.04? 使用固件2时、必须调整 bq 中的大量数据、因此我们希望不使用它。

但是、我们目前遇到的问题是、在我们的某些电路板上、bq 在第一次启动后立即处于错误状态、这会立即导致 PF 并确保与微控制器的通信受到干扰。 您知道这种现象吗?

期待收到反馈。

提前感谢、

 -尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    我们建议使用 v1.04固件。 R1A 预加载了 v1.04固件、但也可从 TI.com 上的 R1和 R1A 产品文件夹下载该固件。  

    创建 v1.04固件的原因是、我们从一些客户那里听说、他们在少数器件中频繁使用 Shutdown 命令时观察到闪存损坏。 如果指令闪存被破坏、即使在一个完整的下电上电周期内、与器件的通信也不再可能。 v1.04固件仅修改关断例程、以确保不会意外访问闪存。 新固件在100%的情况下解决了此问题。

    我不知道这一点是否与您在首次启动后观察到的情况有关。 它听起来与您的描述不同。 观察到了什么 PF?

    此致、

    Matt