This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:我能否直接向 VRECT 引脚输入5V 电压?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916852/bq51050b-can-i-input-5v-directly-to-vrect-pin

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ24040

您好 TI。

第32页在数据表中、您使用 bq24040在 Qi 输入和有线/USB 输入之间切换。
我不想使用 bq24040、而是 通过双 FET Q1将有线输入连接到 BQ51050B 上的 VRECT。
这是可行的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "我不想使用 bq24040、而是 通过双 FET Q1将有线输入连接到 BQ51050B 上的 VRECT。
    这是可行的吗?" ---- J 条草案----不建议这样做,也不会这样做。  RECT 处的电压由控制电路管理、如果电压不在目标位置、则充电器不会启用。  控制电路的其他部分也发挥了作用。