This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:ESD 数据请求

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D, CSD86350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915923/csd86360q5d-esd-data-request

器件型号:CSD86360Q5D
主题中讨论的其他器件: CSD86350Q5D

我可以获得 CSD86360Q5D 的 ESD (CDM、HBM)数据吗?

我们已向 Omron 申请该 器件、以便注册其新器件。

此致、

N.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori San、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 CSD86350Q5D 通过750V HBM 和2000V CDM 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这应该是 CSD86360Q5D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John San、您好!

    感谢你的答复。 我想简单地告诉我更多的细节。

    CSD86360Q5D 的 ESD 测试条件在以下条件下是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有很好地粘贴 ESD 测试编解码数据。

    CSD86360Q5D 的 ESD 测试条件 在以下条件下是否正确?

    < ESD 充电设备模型(CDM)>

    代码    批次 ID                    最高通过级别

    86360   NL2474/NL2476    2000V、0/3.

    < ESD  人体放电模式(HBM)>

    代码    批次 ID                     最高通过级别

    86360   NL2474/NL2476    750V、0/3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori San、您好!

    感谢您关注问题。 是的、数据似乎正确、并且与我之前的响应750V HBM 和2000V CDM 中的传递电压匹配。