This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NMOS 设计建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13202Q2, CSD17577Q3A, CSD17581Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916725/asking-for-the-nmos-design-recommendation

主题中讨论的其他器件:CSD13202Q2CSD17577Q3ACSD17581Q3A

您好、先生、

 

我的客户希望在以下条件下设计 NMOS 功率 MOS。

 

  • Rdson 最好低于5mhom、Vds 为8V~10V。
  • 封装尺寸为2*2mm2

 

请就此提供建议吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    很高兴再次听到您的声音。 这是否与我们之前在 e2e 上讨论过的应用一样、也与常规电子邮件中讨论过的应用相同? 我们在以下链接中提供了负载开关 FET 选择器工具。 在2x2mm SON 中、最低 RDS (ON)是 CSD13202Q2、VGS = 4.5V 时的典型值为7.5m Ω。 为了达到最大5m Ω、您必须采用较大的3x3mm SON 封装。 一些可能的器件包括:

    • CSD17577Q3A、VGS = 10V 时最大4.8m Ω
    • CSD17581Q3A、VGS = 4.5V 时最大值为4.7m Ω