This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:以6.5V 输出电压运行

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916584/tps61252-running-at-6-5vout

器件型号:TPS61252

大家好、团队、

 在6.5V 输出电压下运行 TPS61252时是否存在任何注意事项或问题? 这显然低于器件的绝对最大值、但是、我想确认在其建议工作范围边缘运行时、没有任何其他调节性能问题。  

谢谢!

不需要  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    感谢您的联系。

    TPS61252的6.5V 输出应该正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    不需要