This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:电池电量耗尽阈值

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916710/bq25619-battery-depletion-threshold

器件型号:BQ25619

您好!

我看到的数据表定义了2.18V 至2.62V 范围内的 VBAT_DPL。  如果我理解正确、则不可配置、实际值可以是2.18V 到2.62V 之间的任何数字。

现在、我们有一个放电结束电池阈值@ 2.5V 的电池。  根据 VBAT_DPL 的定义、我们似乎无法保证它始终高于2.5V、对吧?  如果是、我们可以采取哪些措施来支持此电池单元?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    您的理解是正确的。 防止电池过度放电的一个选项是、在电池电量耗尽超过2.5V 之前、让主机控制器使用 BATFET_DIS 位禁用 BATFET。

    您需要额外的硬件来为主机控制器提供何时执行此操作的指示。 您可以使用电量监测 IC、ADC 或 SVS 解决方案来感应电池电压并向主机指示何时禁用 BATFET。

    谢谢、

    Ricardo