This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40400:输出电流校准问题

Guru**** 1423050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913948/webench-tools-tps40400-iout-calibration-issue

器件型号:TPS40400

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用以下公式:IOUT_CAL_GAIN (修整)= IOUT_CAL_GAIN (未修整) x [(Iout2 - Iout1)/(READ_Iout2 - READ_Iout1)和 IOUT_CAL_OFFSET = Iout3 - READ_Iout3。

校准后、我们的模块将在负载为12A 时报告 OCP 故障。 OCP 故障为15.5A。 校准误差为3.5A。 Iout 出现严重的问题。 我想知道如何使用 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 来计算 Iout。 它可以帮助我计算校准数据是否错误。

另一个问题是目标值。 Iout 还是 Read_Iout?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查 Peter 是否能回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     公式中的 IOUT 与 READ_IOUT 因子看起来是反相的

    因为 IOUT_CAL_GAIN 的单位被定义为 mV/A (毫欧) READ_IOUT = IOUT x Rsns / IOUT_CAL_GAIN

    所以:

    IOUT_CAL_GAIN (三联)= IOUT_CAL_GAIN (未修整) x (READ_IOUT_2 - READ_IOUT_1)/(IOUT2 - IOUT1)