This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353负载调节

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916731/tps53353-tps53353-load-regulation

器件型号:TPS53353

大家好、

我们需要检查 负载 调节 曲线 为何如此.0-2A、 负载 调节会发生 很大变化、但  在电流 高于2A 后保持稳定。 (即使是 FCCM 模式)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于 TPS53353使用具有谷值电压调节功能的 D-CAP 模式控制、因此当电感电流在高侧 FET "关断"期间变为负值时、内部导通时间与外部 SW 电压导通时间之间的关系随着 负电感电流在死区时间内将 SW 电压驱动为高电平而变化、 即使在 FCCM 中、在轻负载时纹波峰-峰值也会增加、因此当器件越过临界导通边界时、输出电压会略有上升。

    这在自动跳跃模式下更为明显、因为越来越多的电感纹波电流大于平均负载电流。