This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25892在没有电池的情况下无法正常工作、电池不能充电、并且似乎无法充电。

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914490/bq25892-bq25892-not-working-without-battery-battery-doesn-t-seem-to-charge

器件型号:BQ25892

您好!

我希望在默认模式(无主机)下使用 BQ25892、其设计如下:

我的目标是在为电池充电的同时通过 USB 线路为我的器件供电(LiPo 3.7V 1300mAh)、如果没有电池、则应在未连接 USB 线路的情况下直接为器件供电。 从文档中、我不确定没有主机是否可以实现所有这些方案。

那么,我的第一个问题是,没有主机,所有这种情况是否都是可能的? 如果不是、哪些是、是否存在功能受损的情况? (例如、在12h 看门狗定时器耗尽后强制执行下电上电、等等)

在使用我们的原型验证设计时、当没有电池连接到系统时、引脚 SW 的输出为0.7V、而输入 VBUS 是来自具有充足储备的电源的5V。 在本论坛的其他文章中、我已经能够推断出不应该出现这种情况、但我还无法找到发生这种情况的原因。

将锂聚合物连接到系统并将 VBUS 输入保持在5V 后、输出 SW 为3.75V、与锂聚合物电压相同、但即使在连接一小时后、该电压也从未增加、正如我在对锂聚合物充电时所预期的那样。

我的第二个问题是、如何在没有主机接口的情况下解决此问题?

期待您的回答、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅9.2.7.1自主充电周期、电池充电已启用(CHG_CONFIG 位= 1 -默认值且 CE 引脚为低电平)、根据 器件默认充电设置、该器件可自主完成充电周期、无需主机参与。 请检查 d/s 上的寄存器映射中列出的默认设置、并查看默认设置是否适合您的应用和使用的电池。


    通过 I2C 读取寄存器值将更容易调试。 如果不使用 I2C、请检查 STAT 和/或 INT 是否 指示任何故障并 从此处进行调试。 另请检查  输入源是否过载、电流是否超过输入电流限制或 VBUS 引脚电压是否降至输入电压限制以下。  有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.2.6.2动态电源管理。

    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。

    请观看 下面的视频、了解充电器操作和重要提示。

     电池充电器系统概述 (training.ti.com/battery-charger-system-overview)

    电池充电器常见问题:我的电池为什么不充电 (training.ti.com/battery-charger-common-issues-why-my-battery-not-charging)


    谢谢、

    宁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的指示、他们提供了丰富的信息、因此、我能够解答我在以下方面遇到的一些问题:

    参阅9.2.7.1自主充电周期、电池充电已启用(CHG_CONFIG 位= 1 -默认值且 CE 引脚为低电平)、根据器件默认充电设置、该器件可自主完成充电周期、无需主机参与。 请检查 d/s 上的寄存器映射中列出的默认设置、并查看默认设置是否适合您的应用和使用的电池。

    查看数据表中的表5、与我的电池不兼容的唯一条件是2.048A 充电电流、但我假设充电电流仍然是内部寄存器(2.048A)与 ILIM 电阻器设置的电流之间的较低值。 是这样吗? 如果 PSEL 上拉至 SYS 电压、充电电流是否仍为2.048A? 如果电池的充电在12h 之前成功完成、当电池电压再次低于再充电阈值时、新的充电周期是否会开始?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际输入电流限制是 ILIM 引脚(当 EN_ILIM 位为高电平时)或 IIINLIM 寄存器位设置的下限。 ILIM 引脚上不支持小于500mA 的输入电流限制。

    该器件具有动态电源管理(DPM)功能。 当输入源过载时、电流会超过输入电流限制(IINLIM 或 IDPM_LIM)、或者电压会降至输入电压限制(VINDPM)以下。 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.2.6.2动态电源管理。

    2.当一个完整的电池电压被放电至低于再充电阈值(阈值可通过 VRECHG 位选择)时、此器件自动启动一个新的充电周期。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您、这是我解决的问题、器件按设计工作。

    此致、