This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:TPS40090电流感应放大器

Guru**** 2390100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915990/tps40090-tps40090-current-sense-amplifier

器件型号:TPS40090

大家好、TI 团队、

我想通过使用四个正弦电流传感器为四个电流感应放大器馈送电流 、该传感器在电流为0A 时提供2.5 V 的失调电压。 要将2.5V 电压连接到 CSCN 引脚以消除失调电压。

它是否适用于内部 CS 放大器?

此致

FrankM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FrankM、  

     电流传感器放置在何处? 您能否提供原理图或电路图?

    您能否考虑使用常规 DCR 感应方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    原理图的一部分、DCR 感应是不可选的、uin=40V、电感器离 TPS40090太远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此情况。  

    谢谢