This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:电平位移电路如何工作?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916616/ucc27712-q1-how-does-level-shift-circuit-operate

器件型号:UCC27712-Q1

大家好、  

您能告诉我电平位移电路是如何工作的? 如果我的理解不正确、您能否修改以下列表?

假设输入信号"HI"为0V~10V、而高侧输出信号"HO"为200V~210V。 (HB 输入为210V、HS 输入信号为200V)

② μ V:抗尖峰脉冲滤波器的输出信号为0V~VDD。 该滤波器消除了输入信号上的不需要的脉冲。
③:脉冲发生器输出信号为0V~VDD。 它是用于内部 SW 的开关信号、可生成脉冲滤波器的输入信号。 脉冲滤波器的输入信号为0V~210V。
④ μ A:脉冲滤波器输出信号"R"和"S"处于0V~210V 的电压范围内。 另一方面、RS 触发器电源电压为200V 和210V。
⑤ Ω:RS 触发器输出信号为200V~210V、这是内部开关信号。 RS 触发器输入信号为来自③、Ω 的0V~210V、但它只能检测来自④ Ω 的200V~210V。 输入阈值电压介于200V~210V 之间(例如、205V)。  

从上列表中、③~⑤ Ω 作为电平位移电路运行、它是正确的吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、

    您对操作的理解似乎大体上是正确的。 大多数驱动器 IC 具有低于 VDD 电压的逻辑内部偏置、因此来自抗尖峰脉冲滤波器和脉冲发生器的内部信号为0至内部偏置(通常为5-6V)。

    控制到高侧电平位移发生在3、 如图所示、脉冲滤波器的开漏连接。 将有内部电路来保护到 HS 高侧接地基准的脉冲滤波器输入。

    在4上、R 和 S 输入将限制为 HB 至 HS 电压。 5也将限制为 HB 至 HS 电压范围。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、