This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:针对 VSEL、MSEP1、MSEL2和 ADRSEL 的组件选择

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914593/tps546d24-componnet-selection-for-vsel-msep1-msel2-and-adrsel

器件型号:TPS546D24

我的 PCB 上有 TPS546D24器件-我正尝试将其磨碎并在该器件上撞到墙上。

我的参数是:

Vout = 0.8V

I OUT = 26A

频率= 550KHz

V 分辨率= 0.74V 至0.89V、步长为0.01

我需要自举电阻器值来在 VSEL、MSEL1、MSEL2和 ADRSEL 引脚上实现该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会让大家回到这里来为您提供支持。 很抱歉耽误你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24器件的 TI MySecure 软件文件夹中提供了各种设计和支持工具。  您需要转到 TPS546D24产品文件夹并选择"立即申请"链接、以申请访问安全文件夹。

    在这里、您可以找到适用于 TPS546D24的设计工具、包括:

    完整数据表

    补充用户信息、包括引脚编程功能不是为使用寿命设计的警告、并且必须将初始 PMBus 值存储到 NVM 中、并在生产流程中禁用引脚检测、以确保在产品生命周期内可靠运行。

    功率级和补偿 Excel 设计工具

    引脚编程设计 Excel 工具

    原理图和布局审查检查列表

    Fusion Digital Designer 项目文件

    对于新设计、我建议考虑使用 TPS546D24A、这是一款与 TPS546D24引脚对引脚兼容的器件、可提供相同的功率级、控制和 PMBus 功能、 但使用不同的引脚编程电阻器来提供针对完整工作温度和产品寿命的引脚编程。