This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:TPS92511绝对最大额定值(ILED)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, TPS92512, TPS92513, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915517/tps92511-tps92511-absolute-maximum-ratings-iled

器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: TPS92512TPS92513TPS92515

TPS92511数据表未列出绝对最大输出电流额定值。

请告诉我500mA 输出电流相对于绝对最大额定值的裕度。

当然、我知道输出电流受到 RIADJ 的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akiyoshi 您好!

    该器件的最大电流为500mA。  绝对最大额定值适用于破坏性限制、例如电压击穿或内部电流钳位限制。  还有其他器件能够提供更高电流、TPS92512、TPS92513、TPS92515以及其他器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin

    感谢你的答复。
    如果您的输出电流有问题、我将考虑您建议的器件。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定你的意思。  如果您计划驱动超过500mA 的电流、我将查看上面列出的其他器件。  如果您计划在器件限制范围内驱动500mA 或更低电流、TPS92511应正常工作。

    此致、