This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:无输出电压

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, CSD95372BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911110/tps53647-no-output-voltage

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: CSD95372BQ5MCSD

你好。 我需要有关运行 TPS53647的帮助。 这是我第一次使用它。

当我建立方案和 PCB 时、我参考了 WEBENCH 电源设计器的结果。

但它不起作用、没有输出电压。 (我需要1、07V/120A)。

当我启用 TPS53647时、我看到它会生成 V3R3和 VREF、и μ A、但没有 PWM1-PWM4信号、这将达到 四个 CSD95372BQ5M。

问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图和布局文件以供查看。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到文件的附加位置。

    我在文件共享网站上载了一个文件。 它采用 PDF 格式。

    如果全部开路、我将加载 PCB

    https://dropmefiles.com/lOgAc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 PCB

    https://dropmefiles.com/Fg786

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama。

    您是否打开了我的方案和 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法下载这些文件。 请发送至我的邮箱 ID:ramasiddaiah@ti.com。

    Fusion GUI 中出现了哪些故障?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其发送到您的邮件中。

    什么是 Fusion GUI? 我没有这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 请通过以下链接获取用户指南、 第24页介绍了 Fusion GUI 的详细信息

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuba9a/sluuba9a.pdf?ts=1591603013296&ref_url=https://www.ti.com/product/TPS53647

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、那么我需要两件事:

    USB 接口适配器

    -对 Fusion GUI 进行编程

    但我没有。

    在我的板上、我只使用 PMB_CLK 和 PMB_DIO、并将它们连接到微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 您需要适配器来连接 Fusion GUI。 PMBus 主设备是微控制器。 请读取所有 STATUS_WORD、STATUS_VOUT、STATUS_IOUT、STATUS_INPUT、STATUS_TEMPERATURE 寄存器并提供。

    原理图已审阅、看起来正常。  

    • 是否将12V、3.3V 和5V 电源应用于控制器和功率级?
    • TSEN 引脚40电压是多少? 还在所有 PWM 和 CSP 引脚上提供电压?
    • 请 将示波器连接到 PWM、并在 启用高电平后检查任何脉冲

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中、请确认 R612=R613=R614=R615=R616=R617=R618=R619=R620=R621=0.1欧姆吗?

    如果是、系统是否在负载为100A 时启动?

    谢谢、

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是用于负载的20W 电阻器(SQP-20W-0R1J)。

    现在我删除了所有 R612=R613=R614=R615=R616=R617=R618=R619=R620=R621。 但我看不到差异。 没有输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [16:05:46:880] TPS_OPERATION:0xFFFF␊

    [16:05:46:880] TPS_CONFIG:0xFFFF␊

    [16:05:46:885] TPS_Cler_faults:0xFFFF␊

    [16:05:46:885] TPS_WRITE_PROTECT:0xFFFF␊

    [16:05:46:885] TPS_STORE_DEF_ALL:0xFFFF␊

    [16:05:46:885] TPS_RESTORE_DEF_ALL:0xFFFF␊

    [16:05:46:891] TPS_VOUT_MODE:0xFFFF␊

    [16:05:46:891] TPS_VOUT_COMMAND:0xFFFF␊

    [16:05:46:891] TPS_VOUT_MAX:0xFFFF␊

    [16:05:46:891] TPS_VOUT_MARGIN_HIGH:0xFFFF␊

    [16:05:46:900] TPS_VOUT_MARGIN_LOW:0xFFFF␊

    [16:05:46:900] TPS_OUT_CAL_OFFSET:0xFFFF␊

    [16:05:46:900] TPS_VOUT_OV_FAULT_RESPONSE:0xFFFF␊

    [16:05:46:900] TPS_VOUT_UV_FAULT_RESPONSE:0xFFFF␊

    [16:05:46:900] TPS_IOUT_OC_FAULT_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:91] TPS_IOUT_OC_FAULT_RESPONSE:0xFFFF␊

    [16:05:46:91] TPS_IOUT_OC_WARN_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:91] TPS_IOUT_OC_FAULT_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:91] TPS_OT_FAULT_RESPONSE:0xFFFF␊

    [16:05:46:91] TPS_OT_WARN_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:91] TPS_VIN_OV_FAULT_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_IIN_OC_FAULT_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_IIN_OC_FAULT_RESPONSE:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_IIN_OC_WARN_LIMIT:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_STATUS_BYTE:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_STATUS_WORD:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_STATUS_VOUT:0xFFFF␊

    [16:05:46:921] TPS_STATUS_IOUT:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_STATUS_INPUT:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_STATUS_TEMPERATURE:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_STATUS_CML:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_STATUS_MFR_SPECIFIC:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_READ_VIN:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_READ_IIN:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_READ_VOUT:0xFFFF␊

    [16:05:46:932] TPS_READ_IOUT:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_READ_TEMP_TEMP_ENTURE:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_READ_POUT:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_READ_PIN:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_PMBus_REVISION:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_MFR_ID:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_MFR_MODEL:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_MFR_REVISION:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_MFR_DATA:0xFFFF␊

    [16:05:46:943] TPS_MFR_VOUT_MIN:0xFFFF␊

    [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_00:0xFFFF␊

    [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_01:0xFFFF␊

    [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_04:0xFFFF␊

    [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_05:0xFFFF␊

    [16:05:46:952] TPS_MFR_SPECIFIC_07:0xFFFF␊

    [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_08:0xFFFF␊

    [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_09:0xFFFF␊

    [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_11:0xFFFF␊

    [16:05:46:958] TPS_MFR_SPECIFIC_12:0xFFFF␊

    [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_13:0xFFFF␊

    [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_14:0xFFFF␊

    [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_15:0xFFFF␊

    [16:05:46:963] TPS_MFR_SPECIFIC_16:0xFFFF␊

    [16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_20:0xFFFF␊

    [16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_22:0xFFFF␊

    [16:05:46:968] TPS_MFR_SPECIFIC_44:0xFFFF␊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述数据不正确。 所有寄存器为0xFFFF。 请验证。 您是否有引脚电压(TSEN、CSP、PWM)的更新? 是什么?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF (引脚13)- 1.698V

    V3R3 (引脚16)- 3.301V

    V5 (引脚15)- 5.104V

    TSEN (引脚40)-0.799V

    CSP1-CSP4- 0.405V

    PWM1-PWM4 - 0.09V

    我还测量:

    ADDR-TRISE - 0.058V

    转换模式- 0.986V

    O-USR - 1.597V

    VBOOT - 1.2V

    F-IMAX - 0.806V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有寄存器为0xFFFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果功率级电源正常、则默认 CSP 和 PWM 电压为1.7V。

    因此 PWM 和 CSP 引脚电压不正确。 这可能是系统无法启动的根本原因。

    您是否会检查 VDD、VIN、FCCM 和使能引脚上的功率级电压。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VDD1-VDD4 - 5.05V

    输入电压- 12.25V

    FCCM (SKIP_NV)- 0.41V

    使能(TPS 引脚23)- 3.25V

    EN1-EN4 (CSD 引脚3)- 2.98V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有功率级引脚电压均正常。 请确认 TSEN (pin11)引脚电压为0.8~0.9V。

    这种行为是仅在一个电路板上发生还是全部发生? 构建了多少个电路板?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TSEN 为0.8V

    我只有一个板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否会用新的控制器替换控制器、同时提供上电序列详细信息(如12V-5V...)。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天可以更换控制器。

    我们使用标准 ATX 电源为电路板供电。

    5V_SB (待机) 优先。 然后、它被转换为 3V3_SB 以为微控制器供电。

    微控制器 发出启用 ATX 电源的命令,之后 ATX 生成 5V0和12V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请确认、电源:3V3、EN_VCORE --5V-12V。

    如果是、请最后检查 EN_VCORE。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我有这个算法。

    1. 5V_SB 来自 ATX PSU。

    2.5V_SB  转换为 为为为微控制器供电的3V3_SB。

    3.微控制器置位 PS_ON (信号 ENABLE_ATX) 以启用 ATX PSU。

    4、ATX PSU 生成 5V 和12V 电压。

    微控制器将 EN_VCORE 置为有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    从原理图中可以看到 、3V3_SB 和3.3V 电源(V3R3引脚14)是不同的。 我在原理图中看不到 V3R3电源是如何生成的。

    请在供应顺序中提供详细信息。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略我之前的邮件。 明天尝试更改控制器并进行更新。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们放置另一个 TPS53647。 没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的更新。  

    • 所有 CSP 引脚都是控制器的输入、0A 时的默认值为 VREF (1.5V)。 但您看到的是0.405V。 请确保功率级顶部标记为 CSD95372B、而不是 CSD95372A
    • 所有寄存器为0xFFFF、这也不是预期的那样。 请同时与最新的控制器确认。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama。

    功率级案例上的标记 为95372BM

    所有寄存器为0xFFFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们绝不会期望所有寄存器为0xFFFF。

    请将此电路板发送至 TI 办公室、并发送邮件至 ramasiddaiah@ti.com 以获取地址。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama。

    这对我们来说是非常重要的。  我们是否有另一种查找故障的方法?

    昨天我发现了一些有趣的东西。

    当微控制器将 EN_VCORE 设置为低电平时、所有 CSP 变为1.69V、所有 PWM 变为1.49V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为、最好的方法是尽快找到根本原因。 因为您没有 GUI 连接器来查看系统中的故障。  

    所有寄存器为0xFFFF 不正确。 看起来、PMBus 主器件读数不正确。  

    您可以将示波器连接到 PWM1、CSP1、EN_VCORE 引脚、并在 EN_VCORE 高电平之后 CSP、PWM 变为低电平时捕获波形。

    顺便说一下、 您是否对此项目有 TI FAE 支持? 如果没有,请提供项目数量的详细信息。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rama。

    我已将波形发送到您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回复了邮件并关闭了此 TT。

    谢谢。

    此致、

    Rama。