This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:关于最大占空比。

Guru**** 2533010 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916633/lmr33620-about-the-max-duty-cycle

器件型号:LMR33620

你(们)好。

我想知道最大占空比。
根据数据表、写入值为98%(典型值)。
但是、最短关断时间不适合计算。

我想使用 B 版本(1.4MHz)和 RNx PKG。
我的状况很好。
VIN=5.5V、VOUT=5V/0.5A

在我的条件下、占空比为91%。(=5V/5.5V)
因此、导通时间为65us、关断时间为64.9nS

最短关断时间需要数据表中的70ns (MAX)。
在这些条件下是否无法使用?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kengo

    频率将因您选择的电感器而异、您可以下载用于 频率模拟的负载瞬态计算器工具。 在这种情况下、可以使用 LMR33620。

    www.ti.com/.../snvc234

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的快速响应。

    如果我设置1uH、当 fsw 为1.4MHz 时、能否使用我的条件?
    当 fsw 为1.4MHz 时、我是否必须保持最短开关关断时间?  

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:

    我将您的条件放入 Excel 中、它显示频率将下降到764Khz、而不会下降到最短关断时间条件。 频率下降是由于电流命令过大、

    但您需要在正常工作条件下检查1uH 电感器是否支持大电流纹波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    感谢您的回复和计算。

    输出电流可高达1A。
    此时、它变为1.4MHz。
    我是否应该关心 关断时间?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo:

    它非常接近最小关断时间、当温度升高或线路上出现一些压降时、它将触摸最小关断时间。

    在这种情况下、该器件可以继续提供5V 1A 电流、但频率会降低、从而使 Ton 更长。

    谢谢