This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:使用 TPS54320 RT/CLK 引脚实现外部同步的方法

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915904/tps54320-the-way-to-use-tps54320-rt-clk-pin-for-external-synchronization

器件型号:TPS54320

大家好、团队、

我正在考虑如何使用 TPS54320 1MHz 外部时钟来决定开关频率。 我设计的方框图如下。  

在上电期间 、我将 FPGA IO 的 IO 设置为高阻态、并通过 RT (56k)设置的内部时钟将 TPS54320上电。 但在高阻态期间 FPGA 的泄漏电流过大、并且 RT/CLK 引脚中的电流从所需的电流值发生变化、 开关频率增加。 因此、我正在考虑如何配置 RT/CLK 引脚。

您是否建议我避免增加 RT/CLK 引脚和 FPGA 输出之间的开关频率和最佳配置?

非常感谢您的支持。

此致、
Akihisa Tamazaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置为 Hz 时、FPGA 的 IO 如何驱动电流? 我会检查 FPGA 的设置、并确保它确实是 Hz。 Hz 应该用作 FPGA 和器件引脚之间的开路。 如果 FPGA 正确设置为高阻抗、TPS 将看到 GPGA 断路、器件在 RT 模式下工作、开关频率由 RT 电阻器设置。 当 FPGA CLK 被拉至 RT/CLK 高阈值(2.0V)以上时、器件从 RT 模式切换到 CLK 模式。 然后、器件将由 FPGA 驱动。 确保发送到 RT/CLK 引脚的方波时钟信号的占空比介于20%和80%之间。 时钟信号振幅必须在低于0.8V 和高于2V 的电压下转换。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar-San、

    感谢您的评论。

    我将使用三态缓冲器来避免泄漏电流至 RT/CLK 引脚。

    此致、
    Akihisa Tamazaki