This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:低输出电流的电感选择

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62823, TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914867/tps62823-inductance-selection-for-low-output-current

器件型号:TPS62823
主题中讨论的其他器件: TPS62825

大家好、

我们在 TPS62823中设计了一款应用、该应用实际上不需要高输出电流。 由此、我们可以看到稳压器以不连续导通模式运行、并想知道是否可以增加电感。 我们目前正在使用推荐的470nF。 我们是否可以增加电感、如果是、增加到什么值? 还是470nF 修复?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    原因是470nH (而非 nF)。 我的缺点...

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    TPS6282x 旨在与470nH 标称电感器搭配使用、也可与1µH Ω 电感器搭配使用。  根据典型示例和数据表建议、高达2uH 的电流也不应成为问题。 Webench 中还提供了电感器列表、您可以在实际实施之前始终仿真和检查稳定性。  

    除了数据表建议之外、还没有对电气参数进行特性描述。  客户应负责确保其应用稳定。

    此外、您还可以查看 TPS62825/6/7。 这不是 P2P、但我们将其强制 PWM 版本作为未来发展方向。 其功能也是相当的。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、
    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    我们没有听到您的反馈!

    您还有什么问题我们可以帮助您吗?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我们现在还不错、将运行几个测试。 如果 需要进一步的支持、 我将再次与您联系。

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    感谢您的快速确认!

    此致、

    Febin