This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:用于计算电感器电流的公式

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910747/tps5430-formula-for-calculating-the-inductor-current

器件型号:TPS5430

您好! 您写了这篇文章 时间变化的时间、请告诉我公式中要替换的数字是多少? 我查看了作者 Markus Zehendner、Matthias Ulmann、部分降压转换器的设计指南。 有三个参数 、 、 。 什么是 等于?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    您指的是哪个方程式? 这是否在数据表中? 请告诉我们。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我认为您参考 的是电源拓扑手册。 您在哪里找到了您分享的方程式?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  你的一位同事在回答我的问题时向我提供了这个公式。 很遗憾、我无法写下他的姓名、因为 TI 网站阻止了他的对话历史记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我`ve! Daniel Li14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kushner:

    您是指低于 t1、t2、t3? 或者、您也可以共享问题的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daniel!

    我是说 值。 公式中提到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是指 t in 低于圆圈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全正确!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 t 上的电感器电流函数、从0到 ton IL (t)=(Vin-Vo)*t/l

    T=0、IL=0、

    T =吨,IL =(Vin-Vo)*吨/升,

    与 TOFF 期间相同 。 当您具有 IL (t)的函数时、可以计算电流的 RMS。  

    谢谢