This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:输出电流限制为400mA

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911596/bq51013b-output-current-limited-to-400ma

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51013

我正在使用 BQ51013B 无线充电器进行新设计。  我无法获得超过400mA 的输出电流。  我包括了无负载、150mA 和400mA 的示波器截图。  高达150mA 在通信期间整流器电压保持在5V 以上、然而在150mA 至400mA 之间、整流器电压在通信期间下降至5V 以下、并下降至低于 UVLO 400mA 以上。  查看数据表的第11页,我可以看到在通信期间输出电流应该受到限制,但看起来不像整流器电压下降。  

我按照第29页和第30页中的步骤测量线圈的电感并计算 C8和 C10的值。  然后、我调整了 C10的值、以获得与 TX 的最佳连接。  我还降低了 R_ILIM、但这并没有太大帮助。

原理图

空载(蓝色=矩形、绿色=输出、红色= COMM1)

150mA

400mA

布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原理图看起来不错。

    不要看到波形有任何问题。

    如果您使用的是 Wurth 760308103202、48mm X 32mm 12uH、这应该是一个良好的线圈。

    防止装置达到最大电流的因素:

    1) ILIM 设置为低电平--电阻看起来正常。  检查 ILIM 处的电压、电流限制从1V 开始。

    2) 热限值--器件过热并限制电流。  PCB 看起来不错、但检查器件的热升。

    3) 测试 TX 有问题--您正在使用什么 TX? 检查输入电压、它是否下降? 什么是运行频率、频率是否随着负载而降低?

    4) FOD 故障可能会限制电流-- TX 是否指示可能的故障情况,红色 LED 闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill

    您说您没有看到波形有任何错误、但数据表中的示例波形都没有显示整流器电压下降、即使在1A 负载下也是如此。

     

    1) 1) 我测量了 I_LIM 引脚上的电压、但它不接近于1V。  我以350mA 开始、并将负载电流增加到443mA、此时输出关闭。

    蓝色=矩形、绿色= OUT、红色= I_LIM、浅蓝色=负载电流1A/V

    当输出关闭时、I_LIM 处的电压上升至约448mV、RECT 下降至3V

    然后、在 R1 = 100时、我将 R_FOD 更改为150 Ω。  从350mA 负载开始、输出会像以前一样下降、但是大约400mA 的输出会开始暂时关闭。  我将负载电流改变为高于和低于400mA、然后输出突然跳回到5V 并进行调节。  此时、我可以在输出完全关闭之前将负载进一步增加到550mA。  动态整流器控制和自适应通信限制似乎存在问题。  我无法使器件在 Iout < 300mA 和 Iout > 300mA 的运行之间切换、并且它不会在 Iout + 50mA 模式下启动。   

    2) 2)测得的外壳温度< 45°C

    3) 3) 我没有测试 TX。  我正在使用两个现成的 Qi 充电器

    Anker PowerWave Pad - A2503

    Harmiy Qi - MC-02A

    该电路对两个充电器执行相同的操作。  USB 输入上测得的输入电压保持恒定为5V。  输入功率从350mA 输出时的2.9W 增加到450mA 输出时的5W。  我无法测量输出频率。

    4) 4) 两个充电器在通电但未连接到 Qi 器件时均显示红色 LED、然后在建立连接并开始充电时变为蓝色。  两个充电器上的 LED 保持蓝色、同时 BQ51013的输出关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看我的第一组建议。

    1) ILIM 设置为低电平--电阻看起来正常。  检查 ILIM 处的电压、电流限制从1V 开始。 --保持在1V 以下并超出电流限制

    2) 热限值--器件过热并限制电流。  PCB 看起来不错、但检查器件的热升。 --器件温度低于45°C

    3) 测试 TX 有问题--您正在使用什么 TX? 检查输入电压、它是否下降? 什么是运行频率、频率是否随着负载而降低?  ----没有任何迹象表明 TX 是一个问题。

    4) FOD 故障可能会限制电流-- TX 是否指示可能的故障情况,红色 LED 闪烁。--没有 FOD 故障/电源不足的迹象。

    动态整流器控制和通信电流限制:

    1) 可通过拉高 EN2来关闭通信电流限制。  该功能将在通信期间限制输出稳压器的输出电流、不会更改 RECT 电压工作点、请参阅数据表中的表5。

    2) 动态整流器控制-将更改作为输出负载函数的 RECT 电压的目标调节点。 转换点以限流设定点(ILIM)的百分比形式确定、请参阅数据表中的表1。  此功能将有助于轻负载到高负载的转换。  它不能被禁用。   

    您在测试中使用了哪种类型的负载?