This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路复用 CC1和 CC2信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TS3USB221, TPS2120, TPS2121, TPS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916350/multiplexing-cc1-and-cc2-signals

主题中讨论的其他器件:BQ25895TS3USB221TPS2120TPS2121TPS2124

您好!

你好、

基于 BQ25895构建的移动电源的总体架构如下图所示。

充电器将使用 A 型- C 型电缆连接到移动电源。 然后、移动电源将使用 Type-C 电缆连接到手机。

选择器开关将具有3个位置、基于选择器开关位置的操作如下:

a)第一个位置、充电器将为手机充电。

b)第二个位置、充电器将为移动电源电池充电。

c)第三个位置、移动电源将为手机充电。

充电器发出的 D+和 D-信号使用 TS3USB221进行多路复用,以便根据选择器开关位置进入手机或移动电源电路(BQ25895)。

当开关处于位置1和位置3时、手机的 CC1和 CC2引脚需要连接到充电器、其中一个引脚需要通过56k 欧姆电阻上拉。

建议使用合适的 IC 对 CC 引脚进行多路复用、因为当使用快速充电器时、它们的电压可能会上升至12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    TI 提供 TPS2120、TPS2121和 TPS2124作为用于更高电压的 PMUX 选项。

    由于您的系统使用手动控制、我建议使用 TPS2120或 TPS2124、因为这些器件更适合此控制方法。

    选择(部件之间的差异)是可支持的电流量。

    感谢您在设计中选择 TI 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Shreyas Dmello