This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:在某些情况下存在压降问题。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916669/tps7a85-it-has-voltage-drop-problem-at-some-condition

器件型号:TPS7A85

您好 TI 团队。

在以下条件下使用 TPS7A85时遇到问题。

条件

 -输入电压:5.8V

-输出电压:5V

软启动 C 值:100nF。

如果我快速更改工作温度(使用冷冻剂喷雾、-30摄氏度)、则会很快出现输出压降(300mV)。

但我将软启动 C 值 从100nF 更改为10nF,在同一条件下没有输出电压降。

TI 建议使用 ss 值10nF ~ 100nF。  

但是、该 TPS7A85在工作温度为-30摄氏度的100nF 下不可靠。

因此、请告诉我 ss 值与工作温度之间的关系。 或什么是检查点?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    冷冻剂喷雾导电性稍高、软启动电容器可以是敏感节点。
    如果您使用冷冻剂冷却回路、则软启动引脚上的喷雾可能会形成漏电路径。
    该漏电路径可用作内部基准和内部250k Ω 电阻器的分压器、从而降低输出电压。

    您能否在温度室中重试测试、而不是使用冷喷剂?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    好的。 我将在温度室中进行测试。 我将向您介绍结果。

    请思考它为什么能够以10nF ss 值正常工作。

    如果漏电路径会产生压降、即使我对 ss 使用10nF、也会发生这种情况

    谢谢、

    -Chris