This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:符合标准60950-1附录 CC 的认证

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916455/tps2062-certification-according-to-standard-60950-1-appendix-cc

器件型号:TPS2062

我们需要对器件进行认证、使 IC"TPS2062"符合 USB 接口的 IEC 60950-1附录 CC (或 UL 60950-1、附录 CC)中指定的标准测试。
该模块是否已按照标准进行认证、如果是、请发送;

此致

Torsten Geist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Torsten、

    请向我提供您的电子邮件地址。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    我的电子邮件地址、

    t.geist@inotec.eu