This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:计算输出电压最小值/最大值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915522/buf16821-q1-calculate-the-output-voltage-min-max

器件型号:BUF16821-Q1

大家好、

我的客户希望估算(计算)以下条件下的输出电压最小值/最大值。
您可以支持此功能吗?

VSD=3.3V+/-0.1V
Vs=11.8V+/-0.18V
VS 电源和 VS 引脚之间有一个10欧姆的串联电阻(压降很小)
代码:1004、35
无负载

OUTx (MIN_1004)=
OUTx (max_1004)=
VCOMx (min_1004)=
VCOMx (max_1004)=

OUTx (min_35)=
OUTx (max_35)=
VCOMx (min_35)=
VCOMx (max_35)=


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai San、

    我将在 下周初向您发送请求的数据

    关于条件的一般性意见:

    - VDS 容差不会影响 DAC 输出

    - 10欧姆串联电阻将 使 DAC 的整个范围减小~100mV

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai San、

    OUTx 和 VCOMx 在无负载的情况下的输出精度相同

    VS 条件:Vs=11.8V+/-0.18V、Rseries=10 Ω

    在这些条件下:

    a) DAC-1004

    -min (包括 Vs 变化、Rs 和温度)= 11.206V

    -Max (包括 Vs 变化、Rs 和温度)= 11.747V

    -Typ (包括 Rs、无与变化和温度间的关系)= 11.501V

    b) DAC-35

    -min (包括 Vs 变化、Rs 和温度)= 0.342V

    -Max (包括 Vs 变化、Rs 和温度)=0.458V

    典型值(包括 Rs、无与变化和温度间的关系)= 0.401V

    此致、

    Costin