This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:有时 TI TPS65130RGER 上没有负输出

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915660/tps65130-sometime-no-negative-output-on-ti-tps65130rger

器件型号:TPS65130

您好!

我目前正在使用德州仪器 TPS65130RGER DCDC 转换器设计 PCB 板、并面临此组件的一些问题。 我希望您能帮助我解决我的问题。

本部分有两个问题:

  1. 有时、当我为电路板加电时、此芯片只能生成+15V 输出、但不能生成-15V 输出。 我必须对电路板进行多次循环通电、以使两个电源输出正常工作。
  2. 每次为该芯片加电时、下图中的 L81和 L80电感器都会开始计时。 是否有办法消除或尽量减少噪声?

我的设计遵循数据表典型应用设计。

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于6月22日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我在您的帖子中没有看到图片或原理图。 您能否附上设计的原理图? 我将查看您的原理图、看看我是否能够发现导致您所看到问题的原因。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的帮助! 这是原理图。  

    最棒的

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您发送原理图。 我查看了该图并建议在该电容器的-15V_NR 侧添加一个与 C399串联的51.1K 欧姆电阻器。 我们已经看到、在一些噪声设计中 、有太多的噪声通过前馈电容器 C399耦合到 FBN 引脚、这可能会导致反相转换器的运行不稳定。 串联添加此电阻器将降低前馈路径的带宽并减少这种噪声耦合。

    此外、根据反馈电阻器值、我计算出前馈电容器 C398和 C399的值分别为6.6pF 和5.7pF。 我建议使用接近这些值的标准值、而不是当前原理图中使用的56pF。

    此致、

    辽卡特