请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 尊敬的:
我购买了 TI 的 IC 芯片 LM5165YQDGSRQ1。 起初、我以为它是 DIP 型芯片、但它是一个非常小的芯片、需要焊接才能使用。
LM5165YQDGSRQ1的数据表 显示、此芯片的封装类型为"VSSOP-10"。
但我找不到方法将其用于由分立式组件组成的电路。 为了使用试验板进行测试、我想将芯片用作 DIP 型转换器。
请告诉我哪个电路板可以将 VSSOP-10类型转换为 DIP-10类型?
谢谢你。
此致、
Seungho Yu