This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165将 VSSOP-10类型转换为 DIP-10类型

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916427/lm5165-lm5165-convert-vssop-10-type-to-dip-10-type

器件型号:LM5165

尊敬的:

我购买了 TI 的 IC 芯片 LM5165YQDGSRQ1。 起初、我以为它是 DIP 型芯片、但它是一个非常小的芯片、需要焊接才能使用。  

 LM5165YQDGSRQ1的数据表 显示、此芯片的封装类型为"VSSOP-10"。

但我找不到方法将其用于由分立式组件组成的电路。 为了使用试验板进行测试、我想将芯片用作 DIP 型转换器。

请告诉我哪个电路板可以将 VSSOP-10类型转换为 DIP-10类型?  

谢谢你。

此致、

Seungho Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可能需要自己生成转换板。 我们不建议您使用转换器板、因为 DCDC 在开关模式下工作、功率级存在高 di/dt 和 dv/dt、 转换板将带来更多电感、从而使 Vin、SW 和 GND 处的电压尖峰。 尖峰电压可能会干扰芯片的工作、更糟糕的情况可能会损坏器件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果转换器板的性能可能不好、您是否会推荐用于驱动 LM5165直流/直流转换器的最佳方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您可以按照数据表布局指南使用 LM5165进行板载设计,则效果会更好。

    另一种解决方案是将具有外部输入和输出组件的 LM5165与另一个 PCB 配合使用,然后组装到您的电路板上。  

    谢谢