This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:最大电压使能引脚(EN)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202H, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915892/tps54202h-max-voltage-enable-pin-en

器件型号:TPS54202H
主题中讨论的其他器件: TPS54202

使能引脚的最大电压在数据表中指定为7V、但在您的评估板上、它连接到输入、甚至可以是28V。 此引脚能否处理此更高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isaak、您好!

    EN 通过电阻器网络连接到 VIN。 有两个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果您看看第15页、就不会放置该电阻器 R5。 请注意、标签 BOOT 和 SW 也被交换。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuap8/slvuap8.pdf?ts=1592823660006&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isaak、您好!

    如果您不需要此功能、EN 电阻器网络用于调整 UVLO。 对于 TPS54202、将 EN 引脚悬空将使能器件;对于 TPS54202H、需要一个上拉电阻器来使能器件;上拉电阻器将限制从 VIN 到 EN 的电流、并且 EN 引脚上有一个内部齐纳二极管、 因此、TPS54202H 的安全之处是仅使用上拉电阻器。