This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:为什么 LM3409使用 PFET

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916619/lm3409-why-lm3409-used-pfet

器件型号:LM3409

我不理解阅读数据表。

为什么 LM3409使用 PFET  

我希望您告诉我原因。 请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    LM3409使用 PFET 而不是 NFET 来实现顶部 FET 的原因有多种。

    1) 1) 它简化了驱动程序。  对于浮动驱动器、它不再需要连接到 SW 节点和二极管的自举电容器。  这也意味着控制器没有电平转换器来驱动 NFET。  如果您要使用 NFET、您可能必须使用大型自举电容器、以确保您可以在所有情况下控制 NFET 的驱动、包括广泛的频率范围以及分流 FET 调光导致的广泛变化的占空比和电流范围、从而确保 引导电容器始终处于充电状态、并且能够打开。  PFET 使这一过程更加简单、因为它可以随时打开、并且不依赖于引导电容器。

    2) 2)使用 PFET 控制器、您可以在非常高的占空比下控制 LED 电流、因为它可以进入线性模式、而不是进行开关、而是以线性模式运行、以提供进入 LED 的受控电流。  使用 NFET 驱动器不能这样做、因为您需要将 SW 节点拉至接地端来为引导带电容器充电、或者无法打开 NFET。   

    如果您有其他问题、请告诉我。   

    -弗朗西斯·胡德