This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:VIN 48-57V、Vout 5V、Iout 2A、LM5576温度过高(160°F)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916148/lm5576-vin-48-57v-vout-5v-iout-2a-lm5576-temperature-is-too-high-160-f

器件型号:LM5576

VIN:48-57V  

输出电压:5V  

Iout (最大值):2A

LM5576温度过高(160°F)。

此设计是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据 EVM 数据、效率为80%、您能否检查 EVM 和电路板之间的效率差距(它还包含电感器损耗)

    2.需要更改的一点是、我在您的电路板或原理图上没有看到任何靠近芯片的输入电容、输入电容用于提供能量并降低输入线的寄生电感。  您需要将陶瓷电容器靠近芯片的 Vin 和 GND

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    我的电路板效率为77%。

    C121和 C123是我的输入电容器。 (44 μ F)。

    根据电路板的情况、温度是否过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    基于77%的功率损耗约为3W、PCB θ JA 约为18-22、因此温度将升高54-66摄氏度。

    如果在室温(25°C)下进行测试、外壳温度将接近结温、大约为79°C-81°C

    这是否接近您的测试结果?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    是的、结果 非常接近。

     我使用更精确的仪器来测量效率。 效率(最大值) 79%。

     ℃。温度为70-80 μ H 我发现二极管和电感器是热量的来源。

    我目前正在尝试以下方法:


    电感增大

    2.将开关频率(298KHz 降低至100KHz)

    使用更高的参数替换二极管

    这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    第1步和第2步可以减少电感器热量、通常需要让电感器的铁酸度高于 IO、并控制电感器的纹波、IO 小于40%-50%。

    二极管的替代方法 、

    您需要二极管在同一个 IO 上具有更小的压降、并通过优化布局使其能够很好地消除功率损耗。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    我将开关频率降低至150kHz、并将电感器更改为68uH。

     效率为79.5%-80.5%。

    我发现二极管是第一个加热器件。

    我将使用具有以下参数的二极管

    这是可行的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以将2A 压降与旧二极管进行比较、如果压降更小、则功率损耗更低。

    我认为 PCB 铜不足以用于二极管散热、使用更多铜可能会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢 您的建议。

    我明天会尝试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将关闭此问题,如果您有进一步的问题,您可以重新打开它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    非常感谢您的帮助。