This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:电感值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916312/tps55340-inductor-value

器件型号:TPS55340

尊敬的团队:

我们的客户说、我希望在以下条件下使用1uH (7m Ω)的电感器。
Vin=11-13V、Vout=26.5V、Iout=1.8A、Cout=10uF x 2;

我使用了开关频率为1.2MHz 的 WEBENCH、但建议这样做。
当客户使用此设计时、会出现哪种问题?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN、

    感谢您关注 TPS55340。

    不确定 Webench 的真正原因是什么。

    但这里最关键的问题是电感器太小、这会使峰值电流超过器件的限值。

    谢谢、

    银城