This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:要求查看 TPS55340设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915500/tps55340-asking-for-the-tps55340-design-review

器件型号:TPS55340

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPS55340。 以下是条件。

VIN=17V ~21V 典型值19V

VOUT=36V

负载 I-out (最大值)= 0.5A。

负载 I-out (最小值)= 0.06A

 

还有一个问题、客户设计的目标电压输出是36V、对 TPS55430有任何疑问?

请您审核并提供您的意见吗?

 原理图和电感器规格

我们进行工作台仿真

 txn.box.com/.../ip36dibrt7p1daa2xu5uipdouwhjgcq4

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    对于36V 输出电压、应该是可以的。 请添加缓冲器占位符以抑制尖峰/振铃。

    我将查看原理图并告知您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢并期待您的原理图审阅评论。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    抱歉、我无法打开链接?

    谢谢、
    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yisong、

    我通过邮件发送给您。 请帮助获取反馈。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    感谢您在电子邮件中提供的信息。

    我已经查看了原理图。

    电感器的饱和电流对我来说似乎有点风险。 峰值电流为1.35A、通常情况下、我们为瞬态和容差提供+20%的裕度、即~1.6A 峰值。

    它看起来很不错、但除此之外、

    谢谢、

    银城