This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170-Q1设计

Guru**** 2445150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916422/lm5170-lm5170-q1-design

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

我需要10-60VDC 输入和24VDC/20A 输出。

如果将 EVK 用作我的设计的参考以进行快速原型设计、该芯片能否满足我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshmikanth、

    感谢您提出问题并考虑将 LM5170用于您的设计。

    根据您的应用要求、我认为 LM5176可能是更好的解决方案。 LM5176是一款4开关降压升压转换器、无论输入电压是高于还是低于输出电压、它都将调节输出电压。 LM5170是一款双向升压和降压转换器。

    根据此设计的功率级别、最好并联使用两个 LM5176。 本 应用手册 介绍了如何并联两个 LM5176。 我还建议使用 快速入门计算 器来确定此应用所需的组件值。 LM5176 EVM 可进行修改以满足设计要求。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett