This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:太阳能供电设备的 USB 驱动替代充电

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915920/bq21040-usb-driven-alternative-charging-for-solar-powered-device

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ25570

大家好、

我的一位客户希望使用 BQ25570通过小型太阳能电池为无线传感器充电。 对于初始充电、如果电池由于缺少太阳能而运行低电平、他们希望能够使用 BQ21040通过 USB 为传感器充电。 您建议如何连接这些设备以打造一个坚固的系统? 如果您有其他器件建议、我们也非常感谢您的建议。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    这可以通过将 BQ25570 /EN 引脚上拉至外部电源(USB)的 VUSB 来实现。 当存在有效的 VUSB 时、它将为电池充电并禁用 bq25570 (VSTOR 和 VBAT 之间的 PFET 关闭)。 请注意、最小 BQ25570 EN 高电压(用于禁用芯片)必须至少与 VBAT-0.2一样高。  EN 引脚上的 ABS_MAX 为5.5V

    然后、两个器件的电池引脚可与电池并联。

    最棒的