This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:电流分流电阻器建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913882/ina3221-current-shunt-resistor-suggestion

器件型号:INA3221

您好、E2E、

E2E 能否帮助建议12V/80A 情况下的电流分流电阻器设计和器件型号?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您的问题让我有点困惑、因为您已将其连接到 INA3221:

    -您是在询问如何使用此器件实现上述用例、还是只是在寻找一款可以实现上述功能的电流放大器?

    -如果您查看的是 INA3221,这是一个3通道器件。 您是否需要每相80A?

    -您是否需要它是数字器件(如 INA3221)、或者您是否需要电压输出?

    您知道满量程范围的下半部分,即您需要测量的最小测量值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的回复。

    很抱歉、您因为缺少信息而感到困惑。

    客户希望使用在其他项目中使用的 INA3221通过使用其中一个通道来感应12V/80A 功率。

    我们希望咨询专家、以建议最佳的分流电阻器设计及其器件型号。

    任何工具都可以帮助用户选择合适的电流分流电阻器值及其市场上的产品目录器件型号。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    考虑到驱动信号处于12V 的共模、客户当然可以在此处使用 INA3221、如果愿意、只使用单个通道。 尽管如此、如果不能更好地了解客户在这里所需的确切内容、则仍然很难简单地为该设计提供价值。

    INA3221具有宽 ADC 动态范围、客户需要决定在此范围内希望运行的位置。 鉴于此应用的上限范围为80A、因此需要选择尺寸足够的分流电阻器、以确保客户能够处理分流电阻器产生的热性能、同时还提供其应用所需的精度。  

    例如、客户可以选择500微欧的分流器、但这在最大电流下仍会在分流器中耗散3.2W 的功率。 这是适合其应用的可接受热量吗? 在80A 时、ADC 在输入端读取的生成电压将为40mV、远高于失调电压、并将产生的总误差保持在2%以下、降至大约10A、此时失调电压将开始主导测量。 请参阅下面 INA 错误工具的输出( 您可以在 INA3221主页上找到该输出):

    您可以使用此工具来探索分流器的其他各种值、但我们需要更好地了解客户系统的规格、然后才能对此处使用的分流器值提出严格的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    客户最终希望多电流分流电阻器并联、以分配功率耗散。

    我们是否有任何应用手册可指导用户如何对并联的电流分流电阻器进行良好布局?

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    遗憾的是、我们没有详细介绍此主题的应用报告。 我们在 本视频中讨论了分流电阻器布局的一般最佳实践。 我建议客户在布局中保持对称、以确保正确的开尔文连接。 也就是说、使用多个分流器时的最大挑战是确保正确放置以防止分流器发生热耦合。 您的客户需要查看其所选电阻器的数据表、以确保这种最佳做法。