请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG34XX-BB-EVM 您好!
我将 LMG34XX-BB-EVM 与 LMG3410EVM-018搭配 使用。 SNOU165A 的第7页显示"LMG34XX-BB-EVM 具有以下特性和规格: 仅需一个0V 至5V PWM 输入即可生成栅极驱动信号"
我尝试使用 LaunchXLF28379D 的3.3V ePWM 输出连接 到 LMG34XX-BB-EVM 的输入。 它工作正常。 对于长期使用、TI 是否建议使用3.3V PWM 而不是5V PWM?
谢谢你
Murat